This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:如何监测 VDD 和 VDDIO

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534753/tms320f28p650dh-how-to-monitor-the-vdd-and-vddio

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

尊敬的 Champs:

我想在 VDD 降至 BOR 范围内这将导致复位之前获得一些早期通知。

因此、我考虑使用 ADC 的通道 VDD 通过分压器测量 ADC/VDDIO、它将在后处理块检测到“低 比较 限值“事件时触发中断。

但是、由于 VDDA 将使用相同的 3.3V 电源电压、我不确定内部 VDD 在 VREF/VDDIO 降低时是否也会受到影响。 如果这个原因成立、我也无法使用 CMPSS。

如果是、在这种情况下、外部 VREF 是否工作?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    该主题的专家目前已离职。 请等待他的回复延迟、直至他下周晚些时候返回。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    为 VDD 提供其基准电压的内部基准将在很大程度上独立于 VDDA/VDDIO 上的任何运动、因此、您应该能够根据需要监控 VDDIO/ADC、以便在 BOR 触发之前尽早检测到。

    CMPSS、需要记住的是、如果 DAC 由 VDDA 供电、那么它会移动。  为了做到这一点、如果可以选择从 VDAC 引脚为其供电。  否则、也可以使用具有内部基准和 PPB 的 ADC。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    感谢您的答复。 对我来说是个好消息。 无论如何、是否有任何内部 Vref 规格? 在数据表中找不到它。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    我们本身并不发布基准范围、但它与 ADC 的增益误差和该规格(即+/–45LSB)直接相关。  也就是说、这个容差/误差范围主要是由于内部基准的温漂、而不是随电源而变化(只要电源在范围内)。

    在给定的温度点、增益误差运动预计会非常小、因此随着电源电压的变化、内部基准电压运动会非常小;可能是 1-2LSB?

    我可以查看从我们的表征中可以找到哪些数据、以便在这里提供更多的颜色;需要几天时间。

    此致、

    Matthew