This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:有关 TMDSCNCD28P65X 板上的 25MHz 时钟源设计的问题。

Guru**** 2770605 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535030/tmdscncd28p65x-question-regarding-25mhz-clock-source-design-on-the-tmdscncd28p65x-board

器件型号:TMDSCNCD28P65X

工具/软件:

您好、

在 TMDSCNCD28P65X 板上、F28P650 器件和 EtherCAT PHY 电路共享一个通用 25MHz 时钟源。

我想了解这一设计决策背后的原理。 这是因为 EtherCAT PHY 收发器和控制 F28x MCU 必须使用同步时钟源运行吗? 还是这种选择主要是为了降低 BOM 成本?

或者、是否还有另一个原因?

很奇怪、为什么该电路板的设计是为了让 F28P650 和 EtherCAT PHY0/1 电路都通过缓冲器 (LMK1C1104PW) 从单个时钟源接收时钟、而不是为每个元件使用单独的时钟源。

我目前计划设计一个包含 F28P65X 并安装到基础板的单独模块。 如果 F28x MCU 和 EtherCAT PHY 电路之间的时钟同步很重要、我想在整个电路设计过程中考虑到这一点。

感谢您的支持。

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、

    请查看以下原因。 设计选择基于 Beckhoff 规范。

    Beckhoff 记录了共享 25MHz ESC 和 PHY 时钟的严格精度 (25ppm) 要求。 在设计中应特别注意确保满足 EtherCAT 时钟要求。 建议将外部元件(振荡器和时钟缓冲器)用于 25MHz 源。 可能需要在正常运行条件下验证设计、以确认充分满足时钟要求。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我知道、高精度时钟设计对于 ESC 和 PHY 设计至关重要。
    在 TI 的 controlCARD 设计中、具有集成 ESC 的 28x 器件和 PHY 电路都集成在单个 PCB 上、并通过时钟缓冲器共享单个精密时钟源。

    但是、如果我们要在单独的 PCB 上设计具有集成 ESC 和 PHY 电路的 28x 器件(每个 PCB 都使用自己的高精度独立时钟源运行)、而不是在同一电路板上共享单个时钟、
    这可能会导致系统运行或同步出现任何问题吗?

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、

    时钟源需要与图像相同 不会 适配器。 下面的 Beckhoff 应用手册介绍了更多细节和问题。

    https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev3.1.pdf 

    连接到同一个 ESC 的所有 PHY 以及 ESC 本身必须共享相同的时钟源、因此 TX FIFO 可以共享
    省略。 为实现这一目的、可以让 PHY 的时钟源来自 ESC 时钟输出或为 PHY 和提供时钟源
    ESC 组成。 TX_CLK 和 PHY 的时钟输入之间的相位偏移为
    在 ESC 内部进行补偿、可通过手动配置或自动进行补偿。 时钟周期无法改变
    因为 PHY 和 ESC 必须共享相同的时钟源。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回答非常有用。
    我还将详细介绍您提到的 Beckhoff 应用手册。
    谢谢你。