This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:有关数字电源库中的公式以及 PID 调节周期的值和基础的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533200/tms320f28034-questions-about-formulas-in-digital-power-library-and-the-value-and-basis-of-pid-adjustment-cycle

器件型号:TMS320F28034
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:



请问图 1 中数字电源的公式是否适用于降压、升压、降压/升压等常见类型?

(__LW_AT__C28x 数字电源库--P18)

            图 1.  

此外、我为 PWM 使用 20kHz 中断并触发 AD 采样。

我可以问、计算 PID 算法输出值的周期是 PWM 周期有多少倍?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liujun:

    您可以在数字控制库中为这些常见拓扑使用 PID 或 2p2z((pic 中的那个)。  

    您是否还询问完成 2p2z 计算的时间?  

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen

    数字图书馆的使用是否全部以英文记录、计算过程是否不清楚? 您是否有有关数字库使用的详细文档以及 P(极点)和 Z(零点)系数值的计算说明?
    另外、我想知道 PWM 周期用于调用与数字库 (DPL) 相关的函数的次数是多少?

    您能否提供相关数字库的链接或名称 (PID、nPnZ)?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liujun:

    是的、我们有一份数字控制库用户指南、其中包含直接形式 2 2nd (DF22、类似于 2P2Z) 和 PI、PID 等 它还附带一些实用函数(如 ZPK)、用于将极点和零点值转换为相应的系数(例如 DF22、PI 和 PID)、用户指南还介绍了如何从概念上对这些公式进行衍生。

    更多有关用户指南的信息、请下载最新的 C2000Ware SDK。 在此步中、您可以在 C2000Ware\libraries\control\DCL\c28\docs\DCL 用户指南中找到指南。

    此致、

    Sen Wang