This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:GHHS 和 GBB 型号之间的差异

Guru**** 2693595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535458/tms320f2812-differences-between-ghhs-and-gbbs-variants

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:

您好、

我试图找出 TMS320F2812GHHS 和 TMS320F2812GBS 之间的一些差异。 我知道它们都是 SnPb、但是否有办法确定每个元素的实际百分比是否相同? 此外、是否有可说明这两种元件的引线键合材料和引线键合类型的信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在下周进行研究。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、通常可以使用这种查找工具 OPN 材料查找工具来查找材料结构 、该工具也可从产品文件夹 中的“订购和质量“下链接获取。   

    也就是说、由于 GHH 器件已停产、因此在该工具中似乎不可用。  恐怕我们无法获得 GHH 的信息。

    以下是 GBBS: GBBS 材料清单的直接链接