Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02006
主题中讨论的其他器件:TIDM-02006
工具/软件:
TI、您好
我仍在测试 FSI 通信。
在为电机控制器进行 PWM 切换时。 我的 FSI 通信停止。
当我检查 RJ45 (RX_CLK_LVDS_P、RX_CLK_LVDS_N) 电压电平时。
图中所示电平约为 1V。

电压电平是否过低、导致电机运行时 FSI 通信中断? 或者之前的电压电平是否正常?
到 CPU 的 FSI CLK 电压是在 3.3V 下测量的。
请提供一些建议..
感谢您的阅读
添加文本 (2025.06.25)
大家好、当我运行电机且 FSI 数据停止时、我捕获 FSIRXATES。

什么意味着 RX_ECC_LOG 为“3"值“值?
RX_OPER_CTRL 的停止编号为 0x0078、这是什么意思?
感谢您的阅读