This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 M4 的 MCAN 外部环回示例中将 MCANCLKDIVSEL 设置为 3 的原理图

Guru**** 2769095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527758/tms320f28388d-rationale-behind-setting-mcanclkdivsel-to-3-in-the-mcan-external-loopback-example-for-m4

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

您好、

在 M4 的 MCAN 外部环回示例中、CPU1 模型将 MCANCLKDIVSEL 设置为 3。  MCANCLKDIVSEL 的默认值为 13h。 在其他目标(如 p65 和 P55)中也进行了类似的操作。 我由此产生了以下问题:

1.选择这个特殊分频值的原因是什么?

2.如果使用其他值,预期会产生什么影响?

此致、
Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    由 Bosch 指定的 MCAN 模块以 20MHz 到 80MHz 的时钟速度运行、建议 MCAN 可以访问 20MHz、40MHz 和 80MHz 来提供 CAN 时钟离子顺序、从而确保不同 CAN FD 实现之间的互操作性。  为了实现这一点、MCANCLKDIVSEL 在馈送到 MCAN 之前添加为系统时钟 (SYSCLK) 的预分频器。  MCAN 时钟定义为 SYSCLK/(MCANCLKDIVSEL+1)、必须处于 20MHz 至 80MHz 范围内。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    对延迟的回复表示歉意。

    对于 F2838x、MCAN 模块时钟频率为 100MHz。 对于 20MHz 的建议、MCANCLKDIVSEL 值 4 是否更合适 (100/(4+1)= 20)? 可以预期确保 MCAN 时钟处于 20MHz 至 80MHz 范围内的任何 MCANCLKDIVSEL 值都足够好吗?

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    但仍不确定 100MHz 的来源。  您可能指的是整个芯片的系统时钟 (SYSCLK)。  对于 F28388、示例通常配置为以最大器件速度(即 200MHz) 运行)运行 SYSCLK。  SYSCLK 在进入 MCAN 块之前进行了预分频、方法是为 MCANCLKDIVSEL 分配适当的值、使 MCANCLK = SYSCLK/(MCANCLKDIVSEL+1)、这样就希望 MCAN 时钟从 20MHz 进入 80MHz。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    对延迟的回复表示歉意。 正如我在问题中提到的、我们使用的是 Cortex-M4 内核(连接管理器/CM)。 其计时如下:

    在使用 AUXPLL 时、可实现 125MHz 的最大 CM CLK 频率。 我们使用 SYSPLL 并将其拆分以在 100MHz 的 CM CLK 下运行。MCAN 模块也可以从 CM 侧访问。 其 MCANCLKDIVSEL 通过 CPU1 进行设置。 根据您所说的、要求是 20MHz < MCANCLK < 80MHz。 通过“建议让 MCAN 能够访问 20MHz、40MHz 和 80MHz MCANCLK“、您是否指后分频、建议使用三个建议值中的任何一个? 如果是、 是否唯一一个满足建议的 MCANCLKDIVSEL 值 4 (100/(4+1)= 20)?

    此致、
    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    因此、您还可以将 MCANCLKDIVSEL (1、2、3 和 4) 用于 100MHz CM CLK、以将 MCANCLK 从 20MHz 生成到 50MHz。  对于 120MHz(或 125MHz) CM)CM CLK、您可以使用  MCANCLKDIVSEL (1、2、3、4 和 5)、以在 20MHz 到 60MHz 之间生成 MCANCLK。

    此致、

    Joseph