This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:是否可以在芯片 TMS320F280039 中实现两个堆栈区域?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533345/tms320f280039c-q1-is-it-possible-to-implement-two-stack-areas-in-chip-tms320f280039

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题:TMS320F280039 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。  

是否可以在芯片 TMS320F280039 中实现两个堆栈区域?

一个用于 ASIL 中断和任务、一个用于 QM 中断和任务。

如果可能、请分享详细的策略、谢谢。

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    该解决方案是使用任何操作系统还是裸机?   如果是操作系统、则使用哪个操作系统?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    如果是裸机、我们 有任何解决方案吗? 如果在操作系统中、 我们 有任何解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    裸机中。 没有具有 2 个栈的选项。   但在操作系统环境中、每个任务都有自己的栈。

    此致

    Siddharth