This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537231/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TIDA-010938

工具/软件:

您好、

我想设计一个带 MPPT 的电网光伏逆变器、一个用于电池储能系统的电池充电器、同时支持交流电网和交流负载。 我的问题是、在中 TIDA-010938 我们是否可以分别为 MPPT 和升压转换器和逆变器部分使用单独的 MCU? 如果是、是否可以使用 ST、Renesas 等的 MCU?

请回复

谢谢。此致、

Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:  

    因此、目前在 TIDA-010938 中、所有功率级都在单个 C200 MCU 上实现、所有控制环路、MPPT、PLL、测量等均以仅~35%(39C) 和~25%(P55) 的利用率实现、为更多功能留出了很大的余量。 是的、也可以使用单独的 MCU。 您想改用两个单独的 MCU 是否有任何特殊原因?  

    在 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 软件开发套件 (SDK)| TI.com 中、您可以在定义明确的实验室中找到已经为 TIDA-010938 实施的代码。 如果您对此有任何其他问题、可以返回给我们!

    谢谢、  

    Veda