This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:用于连接外部存储器的接口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536678/tms320f28p550sg-interface-for-connecting-external-memory

器件型号:TMS320F28P550SG
主题:MSPM0G3519 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我们考虑使用 MSPM0G3519 或 F28P550SG。
微型计算机的基本方法。
我们想从外部连接闪存和 SRAM。
请告诉我们哪些接口可以连接到外部存储器。
另外、请告诉我们是否对可连接的内存有任何规范限制。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家对于这个主题是不在办公室,请期待在一周结束时得到答复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两款器件都具有各种通信外设、SPI、UART、I2C 和 CAN-FD、这两者都很相似;这些外设中的任何一种都可用于连接外部闪存。  我认为 UART 和 I2C 可能是这里最常见的;我会确保您所使用的任何存储器芯片都是 3.3V CMOS 电平、除此之外、我预计它们不会有任何大问题。

    这两种器件确实具有相当大的内部闪存和 SRAM、请记住、任何外部存储器在执行或获取速度方面的速度都不如内部存储器那么快。

    此致、

    Matthew