This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用从密钥存储器保留的 OTP

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533818/tms320f28377d-use-reserved-otp-from-key-storage

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户希望使用 OTP 进行自定义密钥存储。 有两种想法:

  1. 尽管为 DCSM 分配了 OTP、但有一些保留的位置、它们是否可以使用保留的位置来存储自己的密钥?
  2. 将其中一个 旧区域块用于自定义密钥、并将新块用于实际 DCSM 函数。

上述解决方案是否可行?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    您能否指向客户计划使用的保留地址?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    如需保留地址、请参阅上图。

    同时,他们只使用区域 1,他们可以使用 非活动的区域块(区域 1 blcok 不被链接指针/块在区域 2 中选择)来存储自定义密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    是的、客户可以使用区域 1 中指示的保留空间。  此外、如果客户不使用区域 2、则可以将 0x78200 至 0x78216 的空间用于其自定义密钥。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    客户需要 65 个字的密钥存储。 如果不使用区域 2、它们是否可以使用 0x78220 - 0x783f0?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    如果客户可以访问这些位置、则值得先拍几张照片。

    此致、

    Joseph