This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:上电期间 GPIO 输出意外的高电平

Guru**** 2527250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537549/tms320f28069-gpio-output-unexpected-high-level-during-power-on

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:

尊敬的专家:

我在以下 E2E 主题中遵循这个案例: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517045/tms320f28069-97-pin-output-unexpected-high-level-with-power-on?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=97%20pin%20output%20unexpected%20high# 

客户构建了一个新的电路板并使用另一个 GPIO、但问题仍然存在、即使是 F28069 LaunchPad 也 会重复此问题。

客户需要确保在上电期间输出保持低电平、这样可以增加下拉电阻、但仍使其低电平。 如前所述、  

11K 下拉电阻 将具有 2V、 2k 下拉电阻将具有 1.3V。 在应用中、我们不能将电阻下拉至小于 2k。

您能帮助提供如何在上电期间将 F28069 输出设置为低电平的解决方案吗? 谢谢。  

此致。

Wiky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前面的主题“对于此器件、如果您需要路由到驱动程序、似乎有必要使用不表现出此行为的其他 GPIO。 此 GPIO 可用于高电平信号不影响电路板(例如通信)的其他 GPIO  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhatt:

    实际上我们已经使用其他 GPIO、但似乎存在相同的问题。 哪一个 GPIO 可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是说所有 GPIO 在上电时都显示此类行为(变为高电平)吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhatt:

    是、到目前为止、我们找不到可以解决该问题的 IO 引脚。 您能帮助进行基准测试来进行验证吗? 谢谢。  

    Wiky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 LaunchPad 上尝试了它、但似乎没有正确遵循上电序列。

    与中一样、在 XRSn 启动之前为 JTAG 引脚提供 3.3V 电压。 您能否确认在 XRSn 启动之前器件引脚是否未通电?  

    谢谢