This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:数字降压电源软启动问题

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538687/tms320f28034-the-problem-of-soft-start-of-digital-buck-power-supply

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:

降压电源
输入电压:200V
输出电压:24V
PWM 频率:20K

由 PWM(20K)、触发的 AD 采样、因为它是上电的软启动阶段、公式 D=Vo/Vin 无法保持

当输出电压的基准电压此时缓慢增加时、可以问用于计算占空比值的公式是什么?
PWM 的输出是一个 PWM 周期还是从降压电路输出到 AD 采样的固有延迟时间用作 PWM 的调节周期?
我个人认为、从 PWM 输出到 Vo 输出的电压增加时会有延时时间。 出现这种延时时间的原因是什么?
该延时时间是否用作数字环路补偿的延时时间?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:Liujun、您是否查看过 TI 的直流/直流降压参考设计? 您将在降压转换器 2p2z 中实施哪种控制环路?