This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:如何将两个 MCU 连接到一个闪存

Guru**** 2960170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537317/tms320f28388s-how-to-connect-two-mcus-to-one-flash

器件型号:TMS320F28377SPTPS

工具/软件:

尊敬的:

我想将 2 个 MCU 连接到一个外部闪存。

我将使用 TMS320F28377SPTPS 等 MCU、

请推荐哪种方法是最好和合适的零件

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对外部闪存存储器有任何其他要求吗?

    我们的 F28377 器件具有 EMIF、用于连接外部存储器。 两个 MCU 都是此 F28377 还是结合使用。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的回答


    无其他特殊要求

    我也不理解访问闪存时 SPI 和 EMIF 之间的区别。

    第一个 MCU 是 TMS320F28377、
    第二个 MCU 尚未确定、但可能是 TMS320F28377

    我想从上述两个 MCU 访问一个闪存

    (如果两个 MCU 不一定同时读取/写入、也没关系。

    但是,如果可能,我想避免使用多路复用器等额外元件。)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们通常不提供有关第三方组件的建议。 对于外部闪存、如果您需要能够从多个 MCU 访问、您是需要从两个 MCU 访问相同的存储器位置、还是能够将外部闪存分为 2 段?

    SPI 和 EMIF 是与外部存储器进行通信的非常不同的实现方式、SPI 可用于外部 SD 卡等用途、我们有一个示例展示了这种情况。 EMIF 的性能更高、从代码的角度来看、您能够将外部闪存视为板载闪存进行分配、当从外部闪存访问存储器的某些部分时、EMIF 外设将处理后台的所有通信。

    此致、

    彼得