This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:反转 EtherCAT 协议栈的链路状态 LED

Guru**** 2932150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538806/tms320f28388d-invert-the-link-status-led-of-ethercat-stack

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

您好:  

我使用 SSC 工具为 TMS320F28388D 创建了一个 EtherCAT 工程。  

我在硬件和 TMDSCNCD28388D 上进行了检查、但如果插入电缆、则黄色 LED 会亮起、而绿色 LED 会亮起、如果未插入任何元件、并且在总线上进行通信活动时会闪烁。  

为了符合 EtherCAT 标准、LED 行为需要为:绿色对于、当通信多于闪烁时、黄色始终熄灭。  

是否可以配置 ESC 以使 LED 改变其极性(绿色 LED)或持续关闭(黄色)  

感谢你的帮助。  

此致、  

Markus