Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
工具/软件:
您好、
我正在使用 F28335 MCU、 具有 ePWM 的代码运行正常、现在想要实现 HRPWM。
我正在使用 SFO_TI_BUILD_V5B_FPU 和 SFO_V5 头文件。 ePWM[5]模块用于 通过函数 SFO_MepDis_V5 (5) 校准 MEP_ScaleFactor。
运行代码时、
在初始化期间、 MEP_ScaleFactor[5]中的值变为 51 (SYSCLKOUT = 144MHz、PWM 频率= 10kHz)。
之后、 MEP_ScaleFactor[5]变为 32767。
校准期间、函数 SFO_MepDisV5 (5) 的 MEP_ScaleFactor 值将达到非常高的值 32767。
此致、
S. Balaramkumar