This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:TMS320F28039C:C2000-GANG 显示错误 73:写入 RAM 错误。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536750/c2000-gang-tms320f28039c-c2000-gang-shows-error-73-write-to-ram-error

器件型号:C2000-GANG
主题: TMS320F280039C 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在 使用具有以下参数的新 C2000-GANG:

  • 序列号: 20070843
  • 硬件名称、修订版:C2K: 01.05
  • C2000-Gang 中的 API 固件:C2K-Gang AC28: 01.01.11.00
  • 可用的 API 固件:C2K-Gang AC28: 01.01.11.00
  • 引导固件:G430BOOT B430: 01.00.02.00
  • 当我想对 F28039C 器件进行编程时、C2000-GANG 机会显示“错误 73:写入 RAM 错误“
  • PCB 由 C2000-GANG 供电、无论 C2000-GANG 连接到仅 USB 或适配器、该错误都会不断发生
  • C2000-GANG 似乎未能将固件下载到 F28035 器件的 RAM 存储器、请告知如何解决这个问题、感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要一些时间来回复您。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片是 TMS320F280039C、 当我想对 F280039C 器件进行编程时、C2000-GANG 可能会显示“错误 73:写入 RAM 错误“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    器件上的 VCC 是否是稳定的预期值? 您能否检查器件的电流消耗是否不超过 150mA?

    此外、F28035 器件还是 F280039C 器件是否存在错误?

    谢谢。此致、

    Charles