This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:如何检测电机控制中的电机相位丢失错误?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540451/c2000ware-motorcontrol-sdk-how-to-detect-the-motor-phase-loss-error-in-motor-control

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具/软件:

您好专家

客户想知道 TI 是否有关于 SDK 中电机相位损耗误差的演示?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    universal_motorcontrol_lab 具有 当前不平衡故障功能、可使用该功能。 它依赖于计算 RMS 电流数据,请参见 calculateRMSData () 函数。

    此致、

    Kevin