This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:关于 PMBus 和 I2C 模式

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539638/tms320f280049c-about-pmbus-and-i2c-mode

器件型号:TMS320F280049C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

能否同时使用 F280049C 的 I2C 模块和 PMBus 模块?
如果我进入 I2C 模式、是否需要注意任何事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    I2C 和 PMBus 是两个独立的 模块、可同时在不同的 GPIO 上使用。 除了启用/禁用 I2C 模式之外、请确保 PMBSC 寄存器中的以下字段设置为 1。

    我们还有以下参考示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\libraries\communications\PMBus\c28\examples\28004x_PMBUS_i2c_EEPROM

    此致、

    Aishwarya