This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:PWM 信号生成

Guru**** 2558480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534339/tms320f280039c-pwm-signal-generate

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

我尝试解决 TMS320F280039C 控制卡上的错误。 如何配置 PWM 信号? 具体而言、我想知道它可以手动设置、或者控制卡是否需要外部/内部设置。 您能给我讲一讲 如何生成 PWM 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了错误的图像。\n 请帮助我解决此问题    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    过去、您是否能够连接该设备? 如果是、您是否在闪存擦除过程中重置了电路板?

    此致、

    Meghavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是、我 过去连接了器件、我完成了电路板复位和闪存擦除过程。 请告诉我如何解决错误的另一个想法。 J-Link 完成系统设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您在连接到 LaunchPad 时遇到问题、本文将向您介绍以下问题: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    此致、

    Ben Collier