This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:无法正常下载程序。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540312/tms320f28p650sh-the-program-cannot-be-downloaded-normally

器件型号:TMS320F28P650SH
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、团队

下载 28P650SH6 程序时、出现一个错误、指出无法在地址 0x000C0000 处执行下载。下载擦除设置--“整个闪存“、“仅必要的扇区(用于程序加载)“、“仅限选定的组“、我尝试了所有操作、但这个错误总是发生。我使用的 CCS 版本为 20.2.0.8.0、在版本 12.8.0 之前也遇到了这个问题。

我该如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yyoung:

    您正在将什么程序加载到器件上? 您能尝试加载我们的 C2000WARE 中的一个示例吗?  

    这仅发生在闪存编译中、还是无法加载 RAM 编译?

    此致、

    彼得