This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-UART-EVM:SOM 最大速度

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538911/f29h85x-som-evm-uart-max-speed

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

SysConfig 将 UART 的速度限制为 921600 波特。 数据表提到 UART 第 6.19.9 节“可编程波特率发生器、允许常规速度高达 12.5Mbps(16 分频)以及
高速模式下为 25Mbps(8 分频)“。 数据表中提到的速度是否可实现? 如果是、是否需要在 SysConfig 之外手动配置它?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    在 F29H85x 器件上、正确的是、UART 外设的最大波特率为 25Mbps。 SysConfig 似乎有一个下拉列表、其中所有标准波特率均高达 921600bps。 但是、要输入更高(或非标准)的波特率、您可以选择“Custom"并“并键入特定的波特率、如下所示:

    如果回答了您的问题、请支持此回答。 Slight smileμ s

    此致、

    Delaney