This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:ADC

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535519/tms320f2800156-q1-adc

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具/软件:

您好、专家

如果在 ADC 转换完成后未读取 ADC 结果、是否会出现错误? 数据手册?中是否有任何说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    否、如果转换完成后未读取 ADC 结果、则不会出现错误。  触发时、转换开始发生、在转换结束时、ADC 结果寄存器将更新为转换结果。  用户必须管理如何读取结果或选择不读取结果、这不会标记错误。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     数据手册?中是否有任何说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    这是一个正常的用例。  用户手册中未对其进行说明。

    此致、

    Joseph