This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CAN't RUN 补偿设计器 TIDM-02000 中的 — 峰值电流模式控制 (PCMC) 相移全桥 (PSFB) 工程

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538131/tms320f280049c-can-t-run-compensation-designer-in-tidm-02000---peak-current-mode-controlled-pcmc-phase-shifted-full-bridge-psfb-project

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfigcontrolSUITESFRA

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我尝试运行 → C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital 中的 tidm_02000 解决方案 Power_SDK_5_05_01_00\solutions\tidm_02000\f28004x\ccs

我正在使用工程→导入 CCS 工程方法打开文件夹 CCS 工程文件名→ PCMC_PSFB_F28004x   、但我在运行时遇到了问题  补偿设计器  指定  main.syscfg  添加到工程  

1 — 我尝试选择它   incr_build  AS  闭合电压环路  并尝试运行 Compensation Designer  有时它运行,有时它不会运行,如果删除项目并再次导入它不会再次运行

2- 如果我在重新编译工程时  incr_build  选定为  闭合电压环路  它会显示下图中所示的错误、但如果我在什么时候重新编译工程  开 环电压  已选择下面的 pic 中的错误将消失



我的系统:

Ware_Digital、Power_SDK_5_05_01_00  

随数字电源 SDK 包一起安装的 C2000Ware_v5.04.00.00

CCS12.8.1.00005_win64

SYSCONFIG_1.24.1

controlSUITE

Win 11.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以确认,我可以看到同样的警告在我的最后 但当我按住 Ctrl 键并点击这个函数时、我仍然可以在“dclf32.h"库“库中找到 DCL 函数。

    我曾尝试过 Ware_Digital  Power_SDK_5_03_00_00、但这个问题不存在。 您能否  在此处下载该版本并尝试相同的操作、看看这样是否能解决您的问题?

    请注意、从该版本到最新版本没有功能变化。 同时、我们正在研究此警告的根本原因并修复错误。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、  

    谢谢、我安装了您建议的 SDK 版本、确实错误消失了、但遗憾的是、 补偿设计器在我点击它时仍无法启动  

    我是否缺少某种依赖关系?  

    此致、  

    Haystack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在这边进行了检查、可以从打开这些 GUI main.syscfg

    您可以尝试以下操作:

    这两个 GUI SFRA/补偿设计器也可以从  C2000WareDigitalPowerSDK  位置启动:  

    C:\ti\c2000\C2000TM Ware_Digital:Power_SDK_5_03_00_00\libraries\sfra\GUI
    如果您可以启动这些应用程序、请检查一下吗?

    此致、

    Sumit