This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:如何在新版本的 syscfg 中手动修改 device.c 文件

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535068/tms320f2800157-how-to-modify-the-device-c-file-manually-in-new-version-syscfg

器件型号:TMS320F2800157
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

在新的 syscfg 工具中、device.c 文件由 syscfg 生成。

如何手动修改这些文件并构建工程?

在旧版本中、这些文件是独立的

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    对延迟回复表示歉意。 只有少数示例移至基于 SysConfig 的示例、我们还有一些示例使用 SDK 中的 device.c/.h 文件。

    在共享的映像中、device.c/.h 文件不会从 syscfg 生成。 您仍然可以修改它们。 如果它们是通过 syscfg 生成的、则应该位于 syscfg 文件夹内。

    谢谢

    Aswin