This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关对 MCU 闪存进行编程的问题

Guru**** 2963430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544473/tms320f28388d-question-about-programing-the-flash-of-the-mcu

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

您好:

当我通过 C2000 示例打开一个简单的工程(例如 blanky 工程或任何其他工程)并按下“Build"按钮“按钮时、我会得到 2 个选项:

CPU1 闪存

CPU1 RAM

但在我工作的地方也有更复杂的项目,他们没有这 2 个选项,但只有一个“调试“选项,当按下构建按钮.

1.为什么会发生这种情况?

2.如果我想烧这些 Pograms 来闪光,我该怎么做?

3.是否有一个很好的乞丐文档可以回答关于代码编写器环境的这些问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yair:

    首先、我会熟悉闪存和 RAM 构建配置之间的差异。 在基本示例中、您可以了解如何设置基于闪存的工程、以及为您的器件正确配置此项的流程是什么。  

    以下是基于 RAM/闪存的构建配置之间需要强调的几个主要差异:

    1. 链接器命令文件(内存分配)
    2. 器件初始化闪存设置

    了解其中的差异后、您需要构建工程以获取.out 文件、该文件随后可通过 TI 提供的各种工具加载到器件中。

    以下是有助于将.out 加载到器件中的 TI 工具

    1. CCS(最常见)
    2. Uniflash
    3. 脚本

    此致、

    Ryan Ma