This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:使用 USB-UART 连接 TI GUI

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538867/launchxl-f280049c-ti-gui-connecting-with-usb-uart

器件型号:LAUNCHXL-F280049C


工具/软件:

简短说明:尝试通过 USB 转 UART 桥接器从笔记本电脑与微控制器进行通信。 GUI Composer 会自动选择带调试探针的 COM 端口、但我们需要使用菜单中显示为 Microsoft 的 USB 转 UART 桥接 COM 端口、不允许我们连接到该端口。 我们将选择它、但在运行 GUI Composer 时、它会自动切换回调试探针。

详细说明:我们将尝试使用 来自 TI GUI Composer 的 USB 转 UART 桥接器与 F280049C 电路板进行通信。 我们可以在 CCS 上运行电路板代码时运行 Tera Term 并有效地通信、但在尝试配置 TI GUI 以识别 USB-UART 通信路径、而不是典型的调试探针时、我们无法连接到 COM 端口、要么卡在调试 COM 端口上、要么收到错误消息称它无法连接到电路板。 经过一些研究,我们已经看到我们需要创建一个 JavaScript 语言转换方法? 下面的代码没有任何语言转换更改,但它完成了我们希望它使用 tera 术语的任务。 本质上、程序将使用随机数生成器来模拟传感器的读数、然后在终端中您可以键入:“position_cmd:(此处的任意数字)“、它会将输出到终端的变量更新为您刚刚键入的数字。 在 TI GUI 上、我需要一个文本框、可以在其中键入我希望 position_cmd 的数字、然后我也会在 TI GUI Composer 的折线图上看到该输出。 是否可以与 TI GUI 通信、或者我们是否必须创建自己的自定义接口?


#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#define INPUT_BUF_LEN 32
#define POSITION_MIN 0
#define POSITION_MAX 100
#define PRINT_PERIOD_MS 500    // Print every 500 ms
#define RANDOM_PERIOD_MS 2000  // New random every 2000 ms
#define HOLD_PERIOD_MS 2000    // Hold manual value for 2000 ms

volatile uint16_t position = 0;
volatile uint16_t print_flag = 0;
volatile uint16_t random_flag = 0;
volatile uint16_t manual_hold_active = 0;
volatile uint16_t hold_elapsed_ms = 0;

void initTimers(void);
__interrupt void printTimerISR(void);
__interrupt void randomTimerISR(void);
uint16_t pseudo_random(uint16_t seed);

void main(void)
{
    uint16_t receivedChar;
    unsigned char inputBuffer[INPUT_BUF_LEN];
    uint16_t idx;
    char msg[64];
    uint16_t seed = 1234; // Arbitrary seed

    Device_init();
    Device_initGPIO();

    // SCI GPIO configuration (SCIB RX: GPIO13, TX: GPIO40)
    GPIO_setControllerCore(13, GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_13_SCIB_RX);
    GPIO_setDirectionMode(13, GPIO_DIR_MODE_IN);
    GPIO_setPadConfig(13, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setQualificationMode(13, GPIO_QUAL_ASYNC);

    GPIO_setControllerCore(40, GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_40_SCIB_TX);
    GPIO_setDirectionMode(40, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig(40, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setQualificationMode(40, GPIO_QUAL_ASYNC);

    Interrupt_initModule();
    Interrupt_initVectorTable();

    // Register ISRs
    Interrupt_register(INT_TIMER0, &printTimerISR);
    Interrupt_register(INT_TIMER1, &randomTimerISR);

    // Initialize timers
    initTimers();

    SCI_performSoftwareReset(SCIB_BASE);
    SCI_setConfig(SCIB_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, 9600, (SCI_CONFIG_WLEN_8 |
                                                        SCI_CONFIG_STOP_ONE |
                                                        SCI_CONFIG_PAR_NONE));
    SCI_resetChannels(SCIB_BASE);
    SCI_resetRxFIFO(SCIB_BASE);
    SCI_resetTxFIFO(SCIB_BASE);
    SCI_clearInterruptStatus(SCIB_BASE, SCI_INT_TXFF | SCI_INT_RXFF);
    SCI_enableFIFO(SCIB_BASE);
    SCI_enableModule(SCIB_BASE);
    SCI_performSoftwareReset(SCIB_BASE);

    // Enable timer interrupts
    Interrupt_enable(INT_TIMER0);
    Interrupt_enable(INT_TIMER1);
    CPUTimer_enableInterrupt(CPUTIMER0_BASE);
    CPUTimer_enableInterrupt(CPUTIMER1_BASE);

    EINT;
    ERTM;

    // Initial random position
    position = pseudo_random(seed) % (POSITION_MAX - POSITION_MIN + 1) + POSITION_MIN;

    for (;;)
    {
        // Print position every 500 ms
        if (print_flag)
        {
            snprintf(msg, sizeof(msg), "\r\nThe position is %u radians\n", position);
            SCI_writeCharArray(SCIB_BASE, (uint16_t*)msg, strlen(msg));
            print_flag = 0;
        }

        // Update position randomly every 2000 ms (if not in manual hold)
        if (random_flag)
        {
            if (!manual_hold_active)
            {
                static uint16_t rand_seed = 0;
                rand_seed++;
                position = pseudo_random(rand_seed) % (POSITION_MAX - POSITION_MIN + 1) + POSITION_MIN;
            }
            random_flag = 0;
        }

        // Check for incoming data (non-blocking)
        if (SCI_getRxFIFOStatus(SCIB_BASE) != SCI_FIFO_RX0)
        {
            idx = 0;
            while (1)
            {
                receivedChar = SCI_readCharBlockingFIFO(SCIB_BASE);
                SCI_writeCharBlockingFIFO(SCIB_BASE, receivedChar); // Echo

                if (receivedChar == '\r' || receivedChar == '\n')
                {
                    inputBuffer[idx] = '\0';
                    break;
                }
                if (idx < INPUT_BUF_LEN - 1)
                {
                    inputBuffer[idx++] = (unsigned char)receivedChar;
                }
            }

            // Parse command
            if (strncmp((char*)inputBuffer, "position_cmd:", 13) == 0)
            {
                int new_pos = atoi((char*)inputBuffer + 13);
                if (new_pos >= POSITION_MIN && new_pos <= POSITION_MAX)
                {
                    position = (uint16_t)new_pos;
                    manual_hold_active = 1;
                    hold_elapsed_ms = 0;
                    snprintf(msg, sizeof(msg), "\r\nThe position is %u radians\n", position);
                    SCI_writeCharArray(SCIB_BASE, (uint16_t*)msg, strlen(msg));
                }
            }
        }
    }
}

// Simple pseudo-random number generator (linear congruential)
uint16_t pseudo_random(uint16_t seed)
{
    static uint16_t lfsr = 0;
    if (seed != 0) lfsr = seed;
    lfsr = (lfsr * 1103515245 + 12345) & 0x7FFF;
    return lfsr;
}

// Initialize two timers: one for printing, one for random update
void initTimers(void)
{
    // Timer0: Print every 500 ms
    uint32_t print_cycles = (DEVICE_SYSCLK_FREQ / 1000) * PRINT_PERIOD_MS - 1;
    CPUTimer_setPeriod(CPUTIMER0_BASE, print_cycles);
    CPUTimer_setPreScaler(CPUTIMER0_BASE, 0);
    CPUTimer_reloadTimerCounter(CPUTIMER0_BASE);
    CPUTimer_startTimer(CPUTIMER0_BASE);

    // Timer1: Random update every 2000 ms
    uint32_t random_cycles = (DEVICE_SYSCLK_FREQ / 1000) * RANDOM_PERIOD_MS - 1;
    CPUTimer_setPeriod(CPUTIMER1_BASE, random_cycles);
    CPUTimer_setPreScaler(CPUTIMER1_BASE, 0);
    CPUTimer_reloadTimerCounter(CPUTIMER1_BASE);
    CPUTimer_startTimer(CPUTIMER1_BASE);
}

// Timer0 ISR: set print flag every 500 ms, manage manual hold timer
__interrupt void printTimerISR(void)
{
    print_flag = 1;
    if (manual_hold_active)
    {
        hold_elapsed_ms += PRINT_PERIOD_MS;
        if (hold_elapsed_ms >= HOLD_PERIOD_MS)
        {
            manual_hold_active = 0;
            hold_elapsed_ms = 0;
        }
    }
    CPUTimer_reloadTimerCounter(CPUTIMER0_BASE);
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
}

// Timer1 ISR: set random flag every 2000 ms
__interrupt void randomTimerISR(void)
{
    random_flag = 1;
    CPUTimer_reloadTimerCounter(CPUTIMER1_BASE);
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
}


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要明确的是、您指的是哪个特定的 GUI? 有几种不同的 GUI 支持不同的 DRV BoosterPack 和参考设计、我想确保做出适当的响应。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8311xEVM InstaSPIN 通用 GUI 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhav:

    很抱歉耽误你的时间。 这是您所指的 GUI 吗?

    https://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI

    谢谢

    Ki