This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035 复位

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533020/tms320f28035-tms320f28035-resetting

器件型号:TMS320F28035


工具/软件:

您好、

我认为 BOR 功能重置了我的 035。  是否有办法将其禁用为第一个执行的指令?

此致、

-迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克,真诚的道歉,在得到你的延迟.  请查看 TMS320F2803x 微控制器技术参考手册中的表 1-124 BOR 配置 (BORCFG) 字段说明。但请记住、BOR 复位表明电压已降至远低于器件的建议工作条件、因此这种器件的行为和性能无法得到保证。  我建议在您的电源上添加额外的大容量电容、以 在运行期间稳定电压。