This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:差分模式下 ADC 的限制

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539200/tms320f28p650dk-limitations-of-adcs-in-differential-mode

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好团队:

我负责设计 在差分模式下输出到 CPU ADC 的电压监测电路。  

数据表中的图包含“Vin 共模限制“的说明、可以解释为“Vin 共模“必须小于 VREFHI/2±50mV。  我的理解是、转换范围(16 位差分)从 VREFLO 到 VREFHI、因此 ADCINxP 和 ADCINxN 都可以 从 VREFLO 到 VREFHI、并且实际输入电压范围 (ADCINxP - ADCINxN) 大约是 VREFHI - VREFLO。 什么是“Vin 共模“、它如何影响输入? (我在相关主题中找到了有关此主题的信息,但我无法完全解决我的问题。)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请找到差分 ADC 驱动的以下说明:

     

    这是 F28379D Launchpad 的一个片段、其中使用一个差分放大器向 ADC 提供输入、其中 VCM 电压保持在 VREF/2 +/–50mV。  

    向 ADC 提供直流输入的一个示例:  

    需要测量的输入为 0.5V、VREFHI -VREFLO =>2.5V

    +ve 输入 (ADCINA0)--> 0.5+2.5/2 = 1.75V

    -ve 输入 (ADCINA1)--> 2.5/2- 0.5V = 0.75V

     

    谢谢、

    Nilesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    感谢您的答复。

    了解使用适当电压调节输入电压以使输入共模电压保持 在 VREF/2 +/–50mV 是否准确? 您给出了示例(0.5VDC 输入)、但差分输入是否达到 1V? 每个(0.5V 正/0.5V 负)的情况是否不同?

    片段图像链接已断开、您能否重新插入图像?

     我想清楚地了解 VREFHI=3.3V 时每个单独输入的电压范围和差分模式下可测量范围。

    谢谢、

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    是否准确理解使用适当的电压调整输入电压以便将输入共模电压保持 在 VREF/2 +/–50mV?

    是的、正确。  

    但差分输入输出是否为 1V? 每个(0.5V 正/ 0.5V 负)情况是否不同?

    是的、没错、我做了一个拼写错误、就是 1V。  

    Re 已插入图像:

    输入范围限制为 VREFHI -->您的外壳 0V 至 3.3V。

    BR、

    Nilesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    非常感谢您的详细说明。 我明白。

    此致、

    Akira