This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:编译器故障

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544148/tms320f28p650dh-complier-fail

器件型号:TMS320F28P650DH
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

在 CCS20 中编译 C2000 的工程时、 CCS 会显示“当前未安装产品 C2000WARE v5.2.0.00、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claud、

    1.第一个解决方案 — 清洁安装:( 0)

    • 卸载所有现有的 C2000WARE 安装
    • 卸载 CCS
    • 重新启动计算机
    • 安装最新版本的 CCS(当前为 CCS 12.7)
    • 从 TI.com 下载 C2000WARE v5.2.0.00 并进行安装
    2.如果错误仍然存在,请检查项目属性:( 2)
    • 右键点击工程并转至 Properties
    • 在 General -> Products 下、验证是否列出并选择了 C2000WARE 5.2.0.00
    3.工作空间解决方案:如果上述步骤不起作用:
    • 创建一个新的工作区
    • 删除所有可能发生冲突的旧 C2000WARE 版本
    • 从 TI.com 下载 C2000WARE 5.2.0.00 Re
    • 将您的工程导入新的工作区
    4、路径验证:  
    • 双击 CCS 中的 C2000WARE 软件包
    • 转到“首选项“
    • 验证它是否指向正确的安装目录
    • 确保与旧版本没有冲突
    参考资料:
    BR、
    Ryan Ma