This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P659DK-Q1

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1543616/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p659dk-q1

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 GPIO-213 检测外部 PWM 信号的占空比。 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

    您可以使用 eCAP 模块通过 INPUTXBAR 与任何 GPIO 连接、以计算外部信号的占空比。 对于  INPUTXBAR、您可以参阅“第 16 章交叉开关 (X-BAR)“;对于器件 TRM 中的 ECAP 模块、可以参阅“第 21 章增强型捕获 (eCAP) 和高分辨率捕获 (HRCAP)“:

    TRM: https://www.ti.com/lit/ug/spruiz1b/spruiz1b.pdf

    您还可以参考 C2000Ware 中的 eCAP 示例工程 、并针对特定的 GPIO 和 ePWM 通道编辑.sysconfig 文件。 另请参阅有关该示例的“21.9.1.2 eCAP 捕捉 PWM 示例 — single_core“说明。 “ecap_ex2_capture_pwm.c"文件“文件注释中提供了其余说明:

    此致、

    Sumit