This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:在请求 ISR 或 ISR 结束时的 PIEACK? (和每一个的副作用)

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531425/tms320f28069m-pieack-at-begging-or-end-of-a-isr-and-what-are-the-side-effects-of-each

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:

关于以下主题、  

我有以下问题:

  1. 为什么下面的工作原理? 由于 Timer0 和  SCIRXINTA/B 是两个不同的 PIE 组。  
  2. 当 PIEACK 被确认时、在 ISR 开始时、它可能会导致栈溢出(由于可能的嵌套中断)、那么它是否安全?  

TMS320F28069M:严重 SCI Rx 期间的 PIE 组 1(计时器 0)丢失中断 — C2000 微控制器论坛 — C2000Tm︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    专家在星期四之前不在办公室、请预计回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢你的耐心,当我离开办公室.  

    1. 您能否将代码作为文件插入? 我无法在图像中看到它。
    2. 您链接到的线程不询问嵌套情况、它们只是讨论一个常规中断情况、在该情况下每个 ISR 将运行到完成。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:感谢您的答复。

    1.它现在应该很清楚。
    2.当 PIEACK 是在请求或 ISR 结束时完成的,每一个的副作用是什么 ?

      2.1 如果在开始时执行、可能会导致堆栈溢出?

      2.2 如果在结束时完成、可能会丢失挂起的中断?

    注意:我使用掩码为:_none。 Sweet Spot 是否会像 Use _self 选项一样、并在开始时进行确认以避免当前 PIE 组的堆栈溢出?  

    3.我想知道为什么解决方案背后的原因: TMS320F28069M:PIE Group1(计时器 0)在严重 SCI Rx 期间中断 — C2000 微控制器论坛 — C2000Tm︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛。 由于丢失的中断来自不同的 PIE 组、并且弄清楚 ISR 顶部的可解决该问题。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirban:

    感谢您重新上传图片、我现在可以清楚地看到它们。  我将研究您的问题、并在下周初回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirban:

    为了更新、我仍在研究这个问题、并将尝试在明天得到回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirban:

    ACK 标志的主要用途是防止在 ISR 执行时丢失来自同一组的中断。 ACK 在物理上阻止设置给定组的 IFR 位。 要从 CPU POV 执行中断、请参阅以下序列:

    前面的步骤是 ACK 开启。 因此、此处要注意的步骤顺序如下:

    1. 如果开关闭合、则中断会通过组 x 的 ACK
    2. ACK 在信号传递后自动打开
    3. IFR 已标记
    4. 如果开关闭合、IER 允许信号通过
    5. 如果开关闭合、INTM 允许信号通过
    6. IFR 自动清除
    7. IER 会自动打开
    8. INTM 标志自动打开
    9. ISR 执行

    为了接收进一步的中断、需要在步骤 9 中的某个时刻再次关闭 ACK。 关键在于在清除 IFR 之前打开 ACK(阻止同一组中的进一步中断进行)。 清除 IFR 后、可以在之后的任何时刻关闭 ACK。 不管它是在步骤 9 的开始还是在最后  

    我不确定为什么另一个 E2E 主题建议将 ACK 移至 ISR 的开头、或者为什么这样可以解决该其他问题中的任何问题。

    但是、如果您正在进行中断嵌套、建议根据您正在执行的嵌套类型遵循特定的序列。 请查看我对 该线程的第一个回复 、其中概述了所有不同的嵌套场景以及代码在每个 ISR 中应如何查找。 在这种情况下、您需要严格遵循此处的顺序、因为如果任何事情发生顺序不当、可能会出现各种潜在问题。

    您能否说明您尝试执行的嵌套设置和特定的中断、以便我可以告诉您是否存在任何栈溢出风险?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。  

    然而,我想强调上下文和我的具体情况:

    1.using SYSBIOS:自动嵌套: 已启用(默认) :  

    2.使用_None 作为 cfg 文件中的 maskSetting: MaskingOption_none  不禁用中断

     

    var hwi6Params = new Hwi.Params();
    hwi6Params.instance.name = "ECAP3_INT";
    hwi6Params.enableAck = false;
    hwi6Params.maskSetting = xdc.module("ti.sysbios.interfaces.IHwi").MaskingOption_NONE;
    Program.global.ECAP3_INT = Hwi.create(58, "&vEcap3Interrupt", hwi6Params);
    
    var hwi13Params = new Hwi.Params();
    hwi13Params.instance.name = "ECAP4_INT";
    hwi13Params.enableAck = false;
    hwi13Params.maskSetting = xdc.module("ti.sysbios.interfaces.IHwi").MaskingOption_NONE;
    Program.global.ECAP4_INT = Hwi.create(59, "&vEcap4Interrupt", hwi13Params);
    var hwi14Params = new Hwi.Params();

    debug\configpkg\package\cfg\build_p28fp.c:

        {/* instance#6 */
            0,
            (xdc_UInt)0x3a,  /* intNum */
            1,  /* enableInt */
            0,  /* enableAck */
            (xdc_Bits16)0x0,  /* disableMask */
            (xdc_Bits16)0x0,  /* restoreMask */
            (xdc_Bits16)0x8,  /* ierBitMask */
            ((xdc_UArg)(0x0)),  /* arg */
            ((xdc_Void(*)(xdc_UArg))((xdc_Fxn)vEcap3Interrupt)),  /* fxn */
            ((xdc_UArg)0),  /* irp */
            ((void*)0),  /* hookEnv */
        },
        {/* instance#7 */
            0,
            (xdc_UInt)0x3c,  /* intNum */
            1,  /* enableInt */
            0,  /* enableAck */
            (xdc_Bits16)0x0,  /* disableMask */
            (xdc_Bits16)0x0,  /* restoreMask */
            (xdc_Bits16)0x8,  /* ierBitMask */
            ((xdc_UArg)(0x0)),  /* arg */
            ((xdc_Void(*)(xdc_UArg))((xdc_Fxn)vEcap5Interrupt)),  /* fxn */
            ((xdc_UArg)0),  /* irp */
            ((void*)0),  /* hookEnv */
        },

    ISR 运行而不禁用任何中断:  

        C:\ti\bios_6_83_00_18\packages\ti\sysbios\family\c28\Hwi.c:L1145
        
        Void Hwi_dispatchCore(Int intNum){ 
        //..
        
        /* call the user's isr */
        if (Hwi_dispatcherAutoNestingSupport) { // enabled
            if (Hwi_zeroLatencyIERMask == 0) {
                /* Propagate self bit which is auto cleared by hardware */
                IER |= hwi->ierBitMask;
    
                oldIER = IER;
                IER &= ~hwi->disableMask;
    
                __enable_interrupts();
                (hwi->fxn)(hwi->arg);
                __disable_interrupts();
    
                IER |= (hwi->restoreMask & oldIER);
            }

    3. ECAP3/4 在 ISR 开始时启用 PIEACK。

    现在、在此配置中、当 ECAP4 ISR 正在执行且 PC 刚刚完成时 PIEACK-ED (ISR 开始时) 会发生以下情况:

    答:现在、任何其他 ECAPx 是否可以干扰/抢占 ECAP4 ISR(?)

    b. 现在、 是否可以相同的 ECAP4(如果从外部源重新触发)、导致占先并形成递归(?)

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirban:

    我将在接下来的 1-2 天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Delaney、您是否发现 此情景中存在任何潜在风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirban:

    我很抱歉;我被其他任务搁置。 我将尝试在本周结束前对您作出回应。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢 Delaney。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirban:

    很抱歉耽误你的时间。 从 ePIE 的角度来看、您通常希望 严格遵循此主题中所述用例的 ISR 实现、以避免出现任何问题。 我循环一下 SYS BIOS 专家对此进行评论、看看他们是否看到任何问题、或者在您的案例中是否需要更改 ISR 实现。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 您在 Hwi 配置中将 enableAck 设置设置为 true 时、SYS/BIOS 将在调度程序进程的早期(在 Hwi 函数运行之前)执行 ACK。 我认为,将 enableAck 设置为 false ,并在 Hwi 函数的最末端自行调用它,会对堆栈溢出的可能性产生显著影响。 即使在 Hwi 函数运行后、仍有将在中断上下文中执行的 Hwi 调度器的后一半。

    如您所指出的、如果您的掩码设置为 none、则无论 ACK 状态如何、其他组的中断都能够嵌套。 对于同组中断、它将能够在设置 ACK 后执行、因此它将优先于 Hwi。

    Whitney