This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:使用 TI C2000 实现三相图腾柱 PFC 和 CLLC DC/DC 控制的参考设计

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544004/tidm-02002-reference-designs-using-ti-c2000-for-three-phase-totem-pole-pfc-and-cllc-dc-dc-control

器件型号:TIDM-02002


工具/软件:

您好、

我们目前正在考虑是否可以对包含三相交流输入、然后进行 PFC 和 DC/DC 转换的电源系统进行数字控制。

我们计划使用单独的 MCU 来独立控制 PFC 和 DC/DC 级:

  • PFC 级(来自三相交流输入)将使用图腾柱拓扑

  • DC/DC 级将使用 CLLC 拓扑

首先、我们希望对如何使用 TI 的 C2000 实现此类控制有基本的了解。

您能否推荐任何使用 TI C2000、演示三相图腾柱 PFC 控制和 CLLC DC/DC 控制的参考设计?

谢谢、

Conor