This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:我只需要这个无编码器的 FOC 电路板和两个 DRV830x 驱动器吗?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537720/tms320f28035-is-all-i-need-for-encoderless-foc-this-board-and-two-drv830x-drivers

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049CC2000WARE

工具/软件:

您好:

我正在为我公司的电机型号设计一种无编码的 FOC 系统、通过我的研究、我学到了 C2000 微控制器系列:我需要控制一个大型 BLDC 电机、但只通过传统的 Allen Bradley Powerflex 525 有相应的参数。 我想详细了解无编码器 FOC、并明智地决定我需要采取哪些措施来为应用正确实现 FOC。

到目前为止、我知道 DRV830x 与 TMS320F28035 配合使用来 根据这一点实现无编码 FOC 、但我想知道是否有更好的方法或已经处理 Clark/Park 转换的 TI 芯片以及有关无编码 FOC 的其他详细信息(可以与我的 LaunchXL - F280049C 连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 LAUNCHXL-F280049C、也不需要 F28035 芯片、两者都是 C2000 MCU。 C2000Ware 电机控制 SDK 包含大量使用 F280049C 进行无传感器控制的示例。 这些示例利用 MCSDK 的内置库、包括 Clark/Park 变换等

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将进一步了解这一点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Insta-Spin FOC 是否能够用于为我生成可编辑用于较低级别的控制的代码? 我需要以编程方式控制电机、我认为、如果我只是使用 Instaspin FOC、如果只是通过 GUI 交互、则无法更改代码或构建程序以编辑电机在运行过程中的运行方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC 不是 GUI、它是一组静态库、许多示例工程使用这些库、其中一些还具有 GUI。 如果使用任何未随 GUI 打包的工程、更改 MCSDK 中提供的代码没有任何问题 — 并且许多使用 GUI 的工程都具有内置的预定义符号、可用于将其禁用、确保它不会干扰您的代码编辑。

    如果要继续使用任何您正在使用的 GUI、只需确保在编辑代码时避免干扰 GUI 的功能。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了 TI 在 dev.ti 上提供的电机控制 SDK 中的一些实验练习、感谢您的帮助!