This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-ePWM-EVM:与链接的 SOM 相关的查询

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544006/f29h85x-som-evm-queries-related-to-linked-epwm

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

F29x 有一个公共链接区域、在这个区域中、整个 ePWM 寄存器已被 maapped、而不是 C28x 设计。 在 C28x 中、仅链接 TBPRD、CMPx 和 dbx Ould。

  • 由于整个 ePWM 寄存器都映射到一个公共链接区域、因此我想知道可以链接哪些 ePWM 参数?
  • 是否有任何示例展示了 F29x 的 ePWM 链接行为?
  • 在 Sys config 中,如何使用链接功能同时更新多个模块的 EPWM ?

谢谢、

Mukul