This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:查询适用于 F28P65x 的 EnDat 2.2 库路线图

Guru**** 2637545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539890/tms320f28388d-inquiry-about-endat-2-2-library-roadmap-for-f28p65x

器件型号:TMS320F28388D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

首先、感谢您作为的一部分发布了 F28P65x 的 BiSS-C 库 Ware_Motor Control_SDK 5.03 。 这对我们的发展起到了很大的帮助。

我想问、是否有发布的路线图或预计时间表 EnDat 2.2 库 可能会有所不同?

此致、

Wilko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 — 我们目前正在评估一项计划和计划,以便在年底前更新解决方案,以便更轻松地移植和支持。