This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C-Q1:中断时序

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1543091/tms320f280037c-q1-interruption-timing

器件型号:TMS320F280037C-Q1


工具/软件:

您好!

您能帮我确认检测到外部中断后此 MCU 执行操作(例如:上升 GPIO 信号)所需的时间吗? 20MHz 上使用了外部振荡器

在我的应用中、了解此时间对于确保特定功能正常工作至关重要。

期待尽快聆听 TI 成员的倾诉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agustin:

    实际上、数据表中有一个包含此规格的部分、请参阅 此处的链接。 如果该部分回答了您的问题、请支持此回答。 Slight smileμ s

    此致、

    Delaney