This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:错误–1073741515 (0xC0000135)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542007/tms320f28388s-error--1073741515-0xc0000135

器件型号:TMS320F28388S
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、


我要打开一台新计算机、然后将我的 C:\ti 文件夹从旧文件夹复制到新文件夹。  我发现 CCS 能够编译工程、但无法执行预编译和编译后处理步骤、因为它找不到与每个步骤关联的可执行文件。  这些工程(包括预编译和编译后处理步骤)在旧计算机上构建正常。  我还必须做什么才能获取 CCS 才能查看这些可执行文件?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您使用的是 Windows 计算机吗? 我听说过 Windows 无法通过长文件路径复制文件的问题。 通常、只要发生这种情况、这就会引发错误、但在这种情况下、它也可能会以静默方式失败。 我认为最安全的方法是重新下载 CCS/C2000WARE 软件、以确保您在继续操作之前正确下载这些软件。

    此外、预编译和编译后处理步骤是什么样子的?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    进一步研究这一点、似乎 CCS 正在尝试启动程序、并且计算机不允许这样做。  我们正在调查它在我们的结束

    谢谢您、

    教育