This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB:自定义波形输入格式

Guru**** 2557780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542086/tms320f280039c-clb-custom-waveform-input-format

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

我正在寻找 Custom Waveform 输出的格式、以在 C2000 CLB 中创建自定义波形作为激励信号。 我将 MCU 与 3 类 CLB 配合使用、

谢谢

Amjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amjad:

    为了进行澄清、您希望为 CLB 仿真工具创建自定义 CLB 输入?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生。

    谢谢
    Amjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amjad:

    CLB GUI 本身描述了此格式:

    谢谢您、

    Luke