This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171EVM-BIDIR:针对双向 DC/DC 的 C2000 控制

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171EVM-BIDIR, LAUNCHXL-F28379D, LM5171, TMS320F28379D, TMS320F280021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1543012/lm5171evm-bidir-c2000-control-for-bidirectional-dc-dc

器件型号:LM5171EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DLM5171TMS320F28379DTMS320F280021-Q1

工具/软件:

您好:

我想使用 LM5171EVM-BIDIR 作为双向直流/直流转换器、为超级电容器组充电并将其放电至总线。 我想使用  LAUNCHXL-F28379D 开发套件(或类似的 C2000 板)调节总线电压。 我要将该 C2000 板连接到 LM5171、 手册中说明请联系 TI 获取相关信息。

有一个旧问题涉及 LM5170EVM-BIDIR:MCU 运行双向电源转换器 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

其中包含联系 MCU 团队的答案、我将在这里发送我的问题。

我需要进行哪些连接? 我可以使用 Simulink C2000 支持包对此进行编程吗? 我是否需要任何外部传感器、或者是否能够使用 LM5171EVM 电路板上的现有传感器?

谢谢你

此致

Soner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soner、

    请使用 C2000 器件型号、以便将线程分配给 C2000 团队。 我只能在 LM5171 上支持。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    我现在似乎无法修改问题或标签。  

    我编写了 LAUNCHXL-F28379D 开发套件 、该套件使用  TMS320F28379D MCU。 您是否有机会提出这个问题? 或者我是否应该使用 附带的 TMS320F28379D 标签创建新问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soner、

    说实话、低成本 MCU 应该足以 用作 LM5171 接口、对吗?

    也许您可以使用 MSPM0 或  TMS320F280021-Q1 开始新主题。

    此致、
    Feng