This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将调试器连接到正在运行的目标

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542982/tms320f28379d-attach-debugger-to-a-running-target

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

您好:

我在产品中遇到了一个错误、该错误在多次下电上电后发生一次。

这是一个很大的问题、我想能够在发生调试时通过将调试器连接到正在运行的器件进行调试。

在研究网络后、我尝试通过仅加载符号并启用实时模式来连接到目标、但得到以下错误:

连接到目标时出错:
(错误–1133 @ 0x0)
器件阻止调试访问、因为它当前正在执行不可调试的代码。 您可以在器件有时间输入可调试代码后重试、也可以取消、禁用实时模式、然后尝试连接。
(仿真包 9.6.0.00172)

请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zvi:

    您看到的错误是什么? 这是否也可以通过 DAC 或通信协议不断将数据从器件发出来进行评估和理解?

    在使用调试器连接到器件方面、您是否需要能够使用实时调试模式来连接器件? 这看起来是导致连接问题的原因。 您可能还需要定义一个自定义 GEL 文件 (https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/gel/functions_list.html)、用于在不执行器件复位的情况下连接到目标

    此致、

    彼得