This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:xds200 ARM64 基于 Windows 驱动程序

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541569/tms320f28377d-xds200-arm64-based-on-windows-driver

器件型号:TMS320F28377D


工具/软件:

你好。


我买了一台新的笔记本电脑。


在我们的国家,10%的新笔记本电脑都基于 ARM64 Windows 11。


我尝试安装 XDS200 驱动程序、但驱动程序安装不起作用。


有解决方案吗?

何时可以获得适用于 ARM64 Windows 的仿真器驱动程序支持?

请快速响应。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我们对此进行研究。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnathan、

    CCS 官方不支持在基于 Arm 的 Windows 机器上运行。  目前、我们仅支持基于 Arm 的 MAC。

    我们可能会在旅途中开始支持基于 Arm 的 Windows 机器、但即使这样、我也预计会包含 XDS110、而不是 XDS200 或 XDS560。  如今、一些人在基于 Arm 的 Windows 计算机上使用 XDS110。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johns、

    您好!
    感谢您发送编修。
    我希望基于 Arm 的 Windows 能尽快支持 xds110 产品驱动程序。 感谢大家努力工作的开发人员。 此外、如果不困难、最好是在 XDS200 或 XDS560 上受支持。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 XDS110、我可以向您发送其他人一直在使用的软件包。  对于 XDS110、如果使用操作系统提供的本机驱动程序作为 USB 驱动程序、   

    我会向您发送一个朋友请求、并通过私人消息向您发送我拥有的内容。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    非常感谢。 请给我发送私人消息。