This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:REFGEN SysConfig 设置指南

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542872/launchxl-f28p55x-refgen-sysconfig-setup-guide

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具/软件:

你(们)好

我在测试过程中遇到以下问题并想寻求帮助:我将 REFGEN 配置为生成 60Hz 正弦波、但生成的波形为 120Hz 正弦波。 您能建议如何正确设置吗?

随附了 CCS 工程文件。

版本 20.2.

C2000Ware 5.05

结果输出到 DAC;

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_SIN.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您在 SysConfig 中将“采样周期“设置为 10µs。 这意味着您需要在每个 10µs 上调用“DCL_getRefgenPhaseA"。“。 在您共享的代码中、存在 2µs 延迟、这与正确的调用周期不一致。 此外、使用 while (1) 可以使循环尽可能快地运行、因此无法保证实际采样率。 最佳方法是为此目的使用 CPU 计时器。

    此致、

    Masoud