This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:ADC 线性问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542470/tms320f280037c-adc-linearity-question

器件型号:TMS320F280037C


工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

(1)。 它们会进行 ADC 转换、当采样电压小于 0.1V 时、转换后的数字结果是否仍呈线性?  

由于它们对 小于 30mV 的模拟输入电压进行采样、因此转换后的数字结果似乎无法获得从 模拟到 12 位数字公式的值。

(2)。 是否有表示 ADC 采样线性的特性?

(3)。 器件的最小有效采样电压是多少?  

感谢您的输入。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    请在下面找到答案:

    [引述 userid=“488507" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542470/tms320f280037c-adc-linearity-question

    (1)。 它们会进行 ADC 转换、当采样电压小于 0.1V 时、转换后的数字结果是否仍呈线性?  

    由于它们对 小于 30mV 的模拟输入电压进行采样、因此转换后的数字结果似乎无法获得从 模拟到 12 位数字公式的值。

    [/报价]

    我们应该能够对 30mV 进行采样、预期 ADC 代码= 30m/2.5 (VREFHI-VREFLO=2.5V) * 4096 => ~50LSB  

    但预期系统没有任何噪声源。

    由于客户电源的输入较低且接近 VREFLO/接地 (<0.1V)=> 0、 接地噪声将影响此情况。  

    (2)。 是否有表示 ADC 采样线性的特性?

    ADC 对于 VREF 的整个范围是线性的。 数据表中提到的规格适用于整个范围。

    不过、我们没有任何 ADC 输入与 ADC 代码的图表。  

    [引述 userid=“488507" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542470/tms320f280037c-adc-linearity-question ](3)。 器件的最小有效采样电压是多少?  [/报价]

    我们可以使用 ADC 的 SNR 规格来确定这一点。 70.5dB SNR ==> Vmin ~ 800uV (70dB --> 316uV 且 Vmin = 316uV *2.5 [考虑 2.5V 作为参考])。  

    800uV 是 ADC 可以检测到的预期最小电压、此处的系统噪声为最小值。  

    如果我们对系统噪声(应用板)有一个粗略的想法、那么这将是 ADC 在该系统中可检测到的最小电压。  

    谢谢、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    感谢您的提示输入。

    客户选择内部 VREFHI = 1.65V(0V 至 3.3V 范围)作为 ADC 基准电压。

    [报价 userid=“529330" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542470/tms320f280037c-adc-linearity-question/5933160 ]我们应该能够对 30mV 进行采样、预期 ADC 代码= 30m/2.5 (VREFHI-VREFLO=2.5V) * 4096 => ~50LSB [/报价]

    (1)。 规格是什么。  根据/证据来知道我们能够采样 30mV ? 我假设您基于的是预期的 ADC 代码>INL/DNL 误差?  

    (2)。 对于 内部 VREFHI = 1.65V(0 至 3.3V 范围)(该公式的分母) 、我应该将输入电压除以 3.3 * 4096、对吧?  

    800uV 是 ADC 可以检测到的预期最小电压

    如何 获得预期最小电压的 800uV (70.5dB SNR) 和 316uV (70dB)? 是否在 DS 中指定?  

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    如何 获得预期最小电压的 800uV (70.5dB SNR) 和 316uV (70dB)? 是否在 DS 中指定?  [/报价]

    我刚刚将 SNR 转换为电压噪声 (316mV)、并在考虑 2.5V 作为基准的情况下将其添加到 LSB 大小 (600uV) 中。  

    我们可以使用 ADC 的 SNR 规格来查找此值。 70.5dB SNR => Vmin ~ 800uV (70dB --> 316uV 且 Vmin = 316uV *2.5 [考虑 2.5V 作为参考])。[/报价]

    对于 3.3V 基准电压-->316uV +800uV => ~ 1.1mV。

    [引述 userid=“488507" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542470/tms320f280037c-adc-linearity-question/5933497 ](1)。 规格是什么。  根据/证据来知道我们能够采样 30mV ? 我假设您基于预期的 ADC 代码>INL/DNL 误差?

    我们也可以使用失调电压规格来确定+/- 5LSB

    谢谢、

    Nilesh

    [/quote]