This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在工程中使用闪存 API 时出现问题

Guru**** 2558480 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541900/launchxl-f28379d-issue-utilizing-flash-api-in-project

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好! 我目前正在处理一个需要使用闪存 API 的工程。 我已经整合了所有文件并将包含路径添加到编译器/链接器中、但我在使用一些未定义的符号时仍然遇到问题。

我觉得我缺少某种库、因为当我最近遇到这个问题时、我只需要将库文件包含到工程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否在工程中包含闪存 API 库文件? 它可在 C2000Ware 中的 libraries\flash_api\f2837xd\lib 下找到

    此外、请将您的工程与 C2000Ware 中 device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming 下的闪存编程示例进行比较。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要  在我的项目中包含 F2837xD/GlobalVariableDefs.c 和 F2837xD/sysctrl.c。