This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:C29 CPU 上的 EMUSTOP1?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540482/f29h850tu-emustop1-on-c29-cpu

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

您好 TI 支持部门、

C29 CPU 是否具有与 C28 ESTOP1 指令等效的指令?

如果没有、那么 PC 需要提前多少才能跳过 EMUSTOP0 指令?

快速测试表明它可能是 0xC。 这在所有情况下都是正确的吗?

提前感谢!

节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在 C29 上有 EMUSTOP。 您查找 EMUSTOP1 的具体原因是什么?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    C28 ESTOP1 无需逐步过渡。 我只需发出运行请求(通过 GTI)即可恢复代码执行。

    C28 ESTOP0 和 C29 EMUSTOP0 指令的行为不同、因为需要显式切换。 因此我更喜欢 EMUSTOP1。

    谢谢、
    节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只在 C29x 上有 EMUSTOP0。 让我联系我们的 CPU 专家、了解一下您对 EMUSTOP0 的担忧。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我应该能够弄清楚如何使 EMUSTOP0 为我的目的工作。