This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XINTF2 的寄存器说明

Guru**** 2528380 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541635/tms320f28335-register-description-of-xintf2

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在使用 F28335、并且需要配置 XINTF 以使用外部 SRAM。 我发现 XINTF2.hold 可以用于 将请求授予外部或非外部。 但是、我在 F28335 最新 TRM 部分(2020 年 3 月)中未找到此寄存器说明、您能帮助提供此寄存器说明吗? 谢谢。  

此致。

Wiky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    是的、看起来这有一些问题。 我正在检查这个。  

    现在、您可以在 controlSUITE (device_support\F2833x\v142\DSP2833x_headers\include\DSP2833x_XINTF.h) 中找到寄存器位定义。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在下面的链接中查看定义-

    TMS320x2834x 外部接口 (XINTF) 参考指南

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek、它很有帮助。