This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:是否可以在 ADC 上同时使用差分模式和单端模式?

Guru**** 2927060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541442/tms320f28p650dh-is-it-possible-to-use-both-differential-and-single-ended-mode-at-the-same-time-on-an-adc

器件型号:TMS320F28P650DH


工具/软件:

尊敬的 Champs:

是否可以在 ADC 上同时使用差分和单端模式?

是否有适用于该情况的代码示例?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kein:

    不能一次将同一 ADC 同时用于差分和单次增强。

    您可以在共享引脚上将一个 ADC 配置为单端模式,另一个配置为差分模式,并并行(同步)运行它们。  

    谢谢、

    Nilesh