This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:尝试安装 C200 Ware - Update C200 Ware 运行并显示"下载文件时出错"

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542314/c2000ware-trying-to-install-c200-ware---update-c200-ware-runs-and-says-there-was-an-error-downloading-the-file

器件型号:C2000WARE


工具/软件:

我尝试安装 C2000 Ware 以在 Code Composer Studio 中使用。 它抱怨需要安装才能构建工程。

我已下载并运行 C2000Ware_5_05_00_setup.exe。

如果我在起始框中键入“C200",“,则、则窗口会显示“Update C2000Ware“应用。 当我运行这个它抱怨说“一个错误已经存在。 下载文件时出错。“

有什么想法如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 CC Studio 似乎可以正常工作、但我不知道 C2000 Ware 是否是最新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以通过在“常规“>"产品“产品“下的“属性“下查看所使用的 C2000ware 版本。

    此致、

    Susan