This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:是否可以将三个 GPIO 外部中断 (XINT) 输入到一个 ECAP 模块中's ECAPxIN?

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541544/tms320f28p550sg-is-it-possible-to-input-three-gpio-external-interrupts-xint-into-one-ecap-module-s-ecapxin

器件型号:TMS320F28P550SG


工具/软件:

大家好!

是否可以将三个 GPIO 外部中断 (XINT) 输入到一个 ECAP 模块的 ECAPxIN 中?
我们希望将三个霍尔传感器信号输入到三个 eCAP、但 F28P55 只有两个 eCAP。
我们正在寻找替代解决方案。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ECCTL0[INPUTSEL]选择 128 个输入信号之一、而不能为一个实例选择多个信号。

    谢谢