This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28343:C2000 微控制器论坛

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542426/tms320c28343-c2000-microcontrollers-forum



工具/软件:

  1. 我想使用 TMS320 设计一个 37.5khz 频率的接收器、它可以检测到传输的信号  
  2. 由于它们在 37.5khz 频率范围内不可用、因此什么是可行选项?以及什么是阶跃  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您关注 C2000 器件。  如果您对我们的器件有任何具体问题、我们很乐意为您提供帮助、但恐怕我们无法为您的工程提供这种级别的指导。   我希望你能弄清楚!